2508_Wiser_KNX

Termostato con modos de funcionamiento y ventilador

CONTROLADOR

Ajustes

Ficha General

Campos obligatorios

Campos opcionales

Título

Valor mínimo nominal

Valor máximo nominal

Ocultar de la aplicación móvil y todos los demás servicios remotos (casilla de verificación)

Etapa del ventilador 1 – 6

Control por voz (casilla de verificación)

Título del termostato

Título de alarma de punto de rocío

Paso de valor nominal

Valor de override conectado de modo automático (0-255)

Valor de override desconectado de modo automático (0-255)

Usar modos de funcionamiento personalizados (casilla de verificación)

  • Nombre del modo
  • Valor del modo

  • Estado del modo


Objetos

Campos obligatorios

Descripción

Campos opcionales

Descripción

Temperatura actual

Temperatura actual medida para el widget (valor de entrada)

DPT_Value_Temp (9.001)

Entrada modo de funcionamiento

Modo de funcionamiento que el widget escribe por defecto cuando se utilizan los siguientes iconos:

  • Icono 1 = valor 1

  • Icono 2 = valor 2

  • Icono 3 = valor 3

  • Icono 4 = valor 4

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

Salida de temperatura nominal actual

El valor de salida ha cambiado por el widget.

DPT_Value_Temp (9.001)

Estado del termostato, alerta

Objeto de estado de 1 byte que interpreta valores:

  • Bit 0: Confort

  • Bit 1: Ahorro

  • Bit 2: Modo nocturno

  • Bit 3: Protección contra heladas/calor

  • Bit 4: Alarma de punto de rocío

  • Bit 5: Calentar/enfriar

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

Entrada de temperatura nominal actual

Valor de entrada modificado por un dispositivo externo (campo de retroalimentación)

DPT_Value_Temp (9.001)

Encender/apagar el termostato

Objeto de control para encendido/apagado del termostato

DPT_Switch (01.001) o DPT_1-bit (01.0)

   

Encender/apagar el estado del termostato

Objeto de retroalimentación para encendido/apagado del termostato

DPT_Switch (01.001) o DPT_1-bit (01.0)

   

Estado de HVAC del termostato

Objeto de retroalimentación; los valores corresponden a la entrada del modo de funcionamiento.

DTP_entero sin signo de 1 byte (05.010)

   

Calefacción/refrigeración

Objeto de control para controlar la calefacción/refrigeración (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Estado de calefacción/refrigeración

Objeto de retroalimentación (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Alarma de helada

Objeto de retroalimentación (1 bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Alarma de punto de rocío

Objeto de retroalimentación (1 bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Nivel de la batería

Objeto de retroalimentación opcional

DPT_Scale (05.001)

   

Alerta de batería

Objeto de retroalimentación opcional

DPT_1-bit (01.0)

   

Está activo

El sistema está calentando/enfriando activamente.

DPT_1-bit (01.0)

   

Objeto de estado del dispositivo

Objeto de retroalimentación opcional

DPT_1-bit (01.0)

   

Velocidad del ventilador

Objeto de control para controlar la velocidad del ventilador en %

DPT_Scale (05.001)

   

Estado de velocidad del ventilador

Objeto de retroalimentación para el widget

DPT_Scale (05.001)

   

Modo manual del ventilador

Objeto de control de 1 bit:

  • 1 = manual

  • 0 = automático

DPT_Switch (1.001)


Widget de Touch

Termostato

Termostato Danfoss


APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación

Pantallas de control

Solo campos obligatorios

Modo, ventilador y control de encendido/apagado configurados

Modo, ventilador, encendido/apagado y control de calefacción/refrigeración configurados

ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE CONTROL


Temperatura actual

  • Se muestra en la parte superior de la pantalla.

  • El valor se lee directamente del punto de datos KNX.

  • Las unidades se muestran en ºC o ºF en función de la configuración del sistema.


Icono de estado: calefacción/refrigeración

  • Un icono dinámico indica el estado operativo actual.

  • El icono cambia en función de la relación entre la temperatura actual y el valor nominal, así como del modo seleccionado:

Condición

Modo

Icono

Temperatura actual > Valor nominal

Refrigeración

Temperatura actual > Valor nominal

Calefacción

Temperatura actual < Valor nominal

Refrigeración

Temperatura actual < Valor nominal

Calefacción


Temperatura de consigna

  • Muestra la temperatura objetivo actual.

  • El valor se lee desde el punto de datos.

  • Se muestra en ºC o ºF.


Botón de modo

  • Muestra el modo actualmente activo (por ejemplo, Confort, Eco, Noche).

  • Toca el icono de modo para abrir la pantalla de selección de modo.


  • Seleccione el modo deseado y pulse Establecer para confirmar.


Botón de ventilador

  • Muestra el estado actual del ventilador:

    • ENCENDIDO (con modo seleccionado)

    • APAGADO

    • Automático

  • Toque el icono del ventilador para abrir la pantalla de selección del modo ventilador.


  • Seleccione el modo de ventilador deseado y pulse Establecer.

  • Para apagar el ventilador, desactive el modo actualmente activo.


Interruptor de refrigeración/calefacción

  • Un sencillo botón de alternancia que cambia entre los modos de refrigeración y calefacción.


Botón On / Off

  • El botón On/Off controla el estado general del termostato. Enciende o apaga la RTU (unidad de temperatura ambiente). Este botón no controla directamente ningún actuador; en su lugar, desactiva la lógica dentro del actuador, lo que impide que la RTU funcione.

  • Cuando el botón está activado, todos los elementos interactivos (botones, controles deslizantes) están activos.

  • Cuando el botón está desactivado, el widget se desactiva y no se pueden cambiar los ajustes.

  • El botón On/Off se puede asignar para controlar otras funciones, como la calefacción/refrigeración. Por ejemplo, si está asignado al aire acondicionado (calefacción/refrigeración), al apagarlo se detendrá el aire acondicionado hasta que se vuelva a encender.

  • También cuando el botón On/Off está en la posición OFF, las funciones Seguir horario y Editar horario siguen funcionando con normalidad.

    NOTA: Esta función solo está disponible en el termostato genérico. No es compatible con el termostato Danfoss ni con el termostato VDC.

Modos personalizados

El termostato permite configurar hasta seis modos personalizados, que amplían la funcionalidad más allá de los modos estándar como Confort, Standby o Dormir. Estos modos personalizados son útiles para adaptar el comportamiento del termostato a las necesidades específicas del usuario o a situaciones concretas.

Cada modo personalizado debe incluir:

  • Un nombre único, utilizado para identificar el modo en la aplicación.

  • Un valor de modo: el valor enviado al sistema cuando se activa el modo.

  • Estado de modo: valor de estado que se utiliza para la retroalimentación o la lógica del sistema.

Añadir y gestionar modos

  • Para añadir un nuevo modo, haga clic en el botón Añadir otro modo.

  • Rellene los campos Nombre del modo, Valor del modo y Estado del modo.

  • Para eliminar un modo, haga clic en Eliminar este modo junto al modo específico que desee eliminar.

El uso de modos personalizados es opcional: se activan marcando la casilla Usar modos personalizados en la configuración General del termostato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.