2508_Wiser_KNX

Red

Debe asignar la red, ya que las instalaciones solares sin conexión a la red no son compatibles.

Es necesario para supervisar lo siguiente:

  1. Energía consumida desde la red.

  2. Energía suministrada a la red (si tiene paneles solares en su hogar). A partir de estos datos se calcula información variada.


Debe haber un dispositivo que proporcione los datos de energía de la red conectado al controlador, en marcha y con los siguientes objetos KNX:

  • Potencia activa: es la energía real consumida o generada por el hogar (si hay paneles solares instalados).
    Asigne esta unidad de objeto KNX con kW.

  • Energía activa producida por la red (energía extraída de la red): Energía acumulada total consumida por el hogar.
    Asigne esta unidad objeto KNX con Wh.

  • Energía activa extraída por la red (energía autoproducida devuelta a la red): es la energía acumulada total producida por el hogar. Es necesario si el hogar puede devolver la energía a la red, por ejemplo, si se instalan paneles solares o una batería.
    Asigne esta unidad objeto KNX con Wh.

NOTA: Si utiliza un inversor solar para proporcionar los datos, consulte Inversores solares compatibles.

Si hay objetos KNX disponibles, asígnelos en el complemento Energía de la siguiente manera:

  1. En el navegador web, abra el complemento Energía del controlador.

  2. Haga clic en + en la esquina inferior derecha > haga clic en Añadir equipo. Aparecerá el formulario para crear nuevos equipos.

  3. Complete la pestaña General del formulario de la siguiente manera:

    Título

    Cualquier nombre

    Límite de potencia (W)

    Umbral de alarma (se compara con la potencia activa).

    0 = alarma no definida

    Autoconsumo

    Marque este atributo si hay instalados paneles solares o una batería.

    Marcha atrás

    Deje este atributo sin marcar

    NOTA: Si se puede suministrar energía desde el hogar a la red, marque Autoconsumo. De lo contrario, déjelo sin marcar.
    NOTA: Deje Marcha atrás sin marcar. Más adelante en la aplicación móvil sabrá si la dirección de la potencia es correcta. De lo contrario, vuelva a este atributo y márquelo.
  4. Haga clic en la pestaña Objetos y complétela como se indica a continuación:

    Ejemplo de inversor Kostal

    Potencia activa

    Potencia activa

    Energía producida por la red eléctrica para el hogar

    Energía extraída de la red

    Energía extraída por la red eléctrica desde el hogar

    Energía autoproducida suministrada a la red

    Estado del dispositivo

    Opcional (el estado se mostrará en el complemento)

    1 = OK / 0 = error

    NOTA: Si la energía no se puede suministrar del hogar a la red, no escriba nada en Energía extraída por la red desde el hogar.
  5. Haga clic en Guardar.


    La red (RED) aparece como un elemento de la lista de equipos.

  6. Marque la RED (casilla de la izquierda) > haga clic en en la parte inferior izquierda > haga clic en Añadir seleccionado a la habitación > seleccione la habitación o habitaciones a las que desea añadir la RED.

    NOTA: Las habitaciones se deben crear ya en la Configuración Touch.
  7. Haga clic en Añadir.

La potencia y la energía de la red asignadas están disponibles en (nueva pestaña) en la parte inferior derecha de la aplicación móvil (Instalar la aplicación móvil).


Pulse en la aplicación y compruebe si la red se supervisa correctamente:

  • En la visualización Live la potencia debe mostrarse al instante.

  • Debe esperar al historial de datos y dejar que el sistema genere suficientes datos para que se muestren en la aplicación.

NOTA: Después de cualquier actualización de la configuración en el complemento Energía, siempre es necesario cerrar del todo la aplicación y abrirla de nuevo para ver la última actualización. Si los datos no se visualizan correctamente, consulte Solución de problemas de energía.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.