2508_Wiser_KNX

Interruptor de iluminación

CONTROLADOR

Ajustes

General

Objetos

Campos obligatorios

Campos opcionales

Campos obligatorios (por canal)

Campos opcionales (por canal)

Título

Iluminación 1 – 6 título

Iluminación 1 – 6 controles por voz habilitados (casilla de verificación)

Objeto de conmutación

Objeto de información de estado

Estado del dispositivo

NOTA: los widgets múltiples pueden tener nombres diferentes para cada una de sus cargas. En la aplicación, cada canal se mostrará como un widget independiente con el nombre asignado.

Se recomienda configurar widgets múltiples para un solo dispositivo/carga.
Por ejemplo, si tiene cinco luces, configure cinco widgets múltiples; esto es, un widget múltiple para cada luz.

Widget de Touch

Interruptor de iluminación

APLICACIÓN MÓVIL

Widget de la aplicación


Pantalla de control

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.