2508_Wiser_KNX

Tipos de momentos

En la aplicación, existen tres tipos de Momentos:

Tipo de Momentos

Parámetros

Editable en la aplicación

Visualización

Escenas de KNX

  • Creado en ETS o eConfigure.

  • Vinculadas a widget de escena en visualización Touch.

  • Mostradas, controlables y ubicadas en la pantalla Momentos de la pestaña Automatización.

No

  • No hay iconos ni opciones de edición en la aplicación.

  • Editable en ETS o eConfigure.

Controlador Escenas

  • Creadas en el controlador (mediante Configurador).

  • Centralizadas.

  • La asignación tan solo existe entre las acciones de escena y los objetos del grupo KNX.

  • La lógica se evalúa en el controlador.

No

Toque para mostrar las Escenas del controlador en la aplicación (icono verde).

Toque para ocultar las Escenas del controlador en la aplicación (icono negro).

NOTA: El icono del hogar se muestra incluso si no hay escenas del controlador disponibles. Simplemente no es funcional.

Momentos

  • Creados en la aplicación móvil.
  • Compuestos de dispositivos.

  • Almacenados y evaluados en el controlador.

  • Se muestran iconos personalizados y opciones de edición.

  • Puede crearlos y editarlos en la aplicación.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?