DOCA0265ES-07

Protección contra infratensión (ANSI 27)

Presentación

La protección contra infratensión (ANSI 27) supervisa constantemente la tensión del sistema. Si el nivel de tensión de una instalación sale de sus límites aceptables, la información proporcionada por la protección contra infratensión se puede utilizar para iniciar una acción apropiada para restaurar las condiciones de funcionamiento adecuadas en la instalación.

La información proporcionada por la protección contra infratensión se utiliza para generar alarmas y el disparo del interruptor automático cuando sea necesario. Además, la supervisión constante de las tensiones de fase a fase o de fase a neutro permite iniciar medidas apropiadas para salvaguardar el funcionamiento de la instalación durante situaciones anormales o críticas (por ejemplo, desconexión de cargas, cambio de fuente y arranque del generador de emergencia).

Requisitos previos

La protección contra infratensión requiere una fuente de alimentación externa de 24 V CC.

La protección contra infratensión es compatible con:

Principio de funcionamiento

La protección contra infratensión supervisa tres tensiones de fase a fase (V12, V23, V31) o tres tensiones de fase a neutro (V1N, V2N, V3N).

La protección contra infratensión cuenta con dos modos de protección:

  • Por fase: cada tensión se supervisa de manera independiente. La función de protección contra infratensión detecta cuándo una de las tres tensiones supervisadas alcanza el umbral Vmin.

  • Todas las fases: las tres tensiones se supervisan a la vez. La función de protección contra infratensión detecta cuándo las tres tensiones supervisadas alcanzan el umbral Vmin.

La acción realizada por la función de protección contra infratensión se retarda por una temporización ajustable, tVmin.

Cada modo de protección contra infratensión, por fase o todas las fases, puede activarse o desactivarse por separado.

Medición de tensión

Para la protección contra infratensión establecida en modo de disparo, se debe medir la tensión en la parte de la fuente de alimentación para permitir el cierre del interruptor automático. De serie, la tensión de entrada de MicroLogic Active E/EP/Ei se conecta directamente a la tensión de detección interna (PTI) en la parte inferior del interruptor automático. Por lo tanto:

  • Si el interruptor automático recibe alimentación por la parte inferior, la tensión de detección interna (PTI) resulta adecuada para la protección contra infratensión y el cierre del interruptor automático.

  • Si el interruptor automático recibe alimentación por la parte superior, se requiere una entrada de tensión externa. Se debe usar la opción de toma externa de tensión (PTE) para medir la tensión en la parte de la fuente de alimentación.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra infratensión son:

  • Activación. Permite desactivar o activar y configurar el modo de protección contra infratensión:

    • OFF: desactiva la protección contra infratensión

    • Por fase: la protección contra infratensión se activa cuando una de las tres tensiones de fase alcanza el umbral Vmin (ANSI 27-1)

    • Todas las fases: la protección contra infratensión se activa cuando las tres tensiones de fase alcanzan el umbral Vmin (ANSI 27-2)

    • Ambos: la protección contra infratensión se activa cuando una de las tres tensiones de fase, o las tres, alcanzan el umbral Vmin

  • Acción. Seleccione la acción que se realizará cuando se active la protección contra infratensión:

    • Disparo: el interruptor automático se dispara cuando se superan tanto el umbral de tensión como la temporización

    • Alarma: se generan alarmas sin que se dispare el interruptor automático

  • Tipo. Seleccione el tipo de tensión que desea supervisar:

    • Selección de tensión fase a fase VLL

    • Selección de tensión de fase a neutro VLN (este ajuste se debe seleccionar solamente con interruptores automáticos tetrapolares o interruptores automáticos tripolares con ENVT conectado y configurado)

  • Vmin: umbral de protección contra infratensión

  • tVmin: temporización de protección contra infratensión

Pueden configurarse en la pantalla MicroLogic Active, navegando desde el menú de navegación de árbol hasta Protección > Protecciones avanzadas > Subtensión y pulsando Editar configuración.

Para configurar los ajustes de protección contra infratensión solo está disponible el modo de ajuste preciso.

Ajustes de protección

Ajuste

Valor

Ajuste de fábrica

Activación

OFF/Por fase/Todas las fases/Ambos

OFF

Acción

Alarma/Disparo

Alarma

Tipo

VLL/VLN

VLL

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Vmin

V

100-1200

1

100

tVmin

s

1-100

1

1

Características de la protección

Características de la protección contra infratensión:

  • Temporización definida

  • Tiempo de reinicio instantáneo

  • Histéresis: fija 98 %

  • Tiempo máximo de corte 140 ms con temporización establecida en 1 s

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4010 (16400)

Disparo por infratensión en 1 fase

Disparo

Alta

0x6210 (25104)

Inicio por infratensión en 1 fase

Protección

Baja

0x6310 (25360)

Funcionamiento por infratensión en 1 fase

Protección

Media

0x402A (16426)

Disparo por infratensión en las 3 fases

Disparo

Alta

0x622A (25130)

Inicio por infratensión en las 3 fases

Protección

Baja

0x632A (25386)

Funcionamiento por infratensión en las 3 fases

Protección

Media

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando se activa la protección.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP). El evento de disparo no se genera cuando el parámetro de acción de protección está configurado en Alarma.

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4010 (16400)

Disparo por infratensión en 1 fase

Restablecer el interruptor automático.

0x402A (16426)

Disparo por infratensión en las 3 fases

Restablecer el interruptor automático.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?