MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Firmware-Update

Firmware-Updates sind unerlässlich, um die Sicherheit und Funktionalität Ihrer Geräte zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie immer auf dem neuesten Stand sind.

Zum Aktualisieren der Firmware Ihres Geräts verwenden Sie das Device Firmware Update Tool (DFU-Tool).

Darüber hinaus bietet das DFU-Tool eine Diagnosefunktion für die Fehlerbehebung einzelner Geräte.


Anweisungen zur Durchführung der Firmwareaktualisierung finden Sie im Benutzerhandbuch des DFU-Tools, dashier verfügbar ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?