Kommunikationsobjekte
Das Kommunikationsobjekt Ein-/Ausschalten steuert das Ein- und Ausschalten.
Das Objekt Ein-/Ausschalten, Status zeigt den Ein/Aus-Status auf dem Bildschirm an.
|
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ein-/Ausschalten |
1 Bit |
Sendet |
1.001 Schalter |
|
245 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Aktuelle Sollwerteinstellung |
2 Byte 1 Byte |
Sendet |
9.001 Temperatur 5.010 Zählerimpulse |
|
247 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ventilatordrehzahl |
1 Byte |
Sendet |
5.001 Prozentsatz 5.100 Ventilatorstufe |
|
248 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Schwingobjekt Lamelle (1-Schwingen, 0-Stopp) |
1 Bit |
Sendet |
1.010 Start/Stopp |
|
250 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Regelart |
1 Byte |
Sendet |
20.105 HLK-Regelart |
|
251 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ein-/Ausschalten, Status |
1 Bit |
Empfängt |
1.001 Schalter |
|
252 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Externer Temperaturfühler |
2 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
9.001 Temperatur |
|
253 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Aktueller Temperatursollwert, Status |
2 Byte 1 Byte |
Empfängt, Aktualisiert |
9.001 Temperatur 5.010 Zählerimpulse |
|
254 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ventilatordrehzahl, Status |
1 Byte |
Empfängt |
5.001 Prozentsatz 5.100 Ventilatorstufe |
|
255 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Schwingobjekt Lamelle, Status |
1 Bit |
Empfängt |
1.010 Start/Stopp |
|
257 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Regelart, Status |
1 Byte |
Empfängt |
20.105 HLK-Regelart |