MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Wiedergabemodus

Für jeden Wiedergabemodus können Sie die Ausgangs- und Statuswerte angeben (Bereich 0 - 255). Der Ausgangswert ist derjenige, den Sie an den Aktor senden, und der Statuswert ist derjenige, der auf dem Bildschirm angezeigt wird (über das Kommunikationsobjekt Wiedergabemodus, Status).

Funktion 1

Wiedergabemodus

Freigeben

Wiedergabe im Einzelzyklus

Ausgangswert für Wiedergabe im Einzelzyklus (0 – 255)

Statuswert für Wiedergabe im Einzelzyklus (0 – 255)

 

Wiedergabe in Reihenfolge

Ausgangswert für Wiedergabe in Reihenfolge (0 – 255)

Statuswert für Wiedergabe in Reihenfolge (0 – 255)

   

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

Ausgangswert für Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (0 – 255)

Statuswert für Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (0 – 255)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?