MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
Lebensgefahr durch Stromschlag, Explosion oder Lichtbogen.
Die sichere Elektroinstallation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Qualifizierte Fachkräfte müssen über fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:
  • Anschluss an Installationsnetze
  • Anschluss mehrerer elektrischer Geräte
  • Installation von elektrischen Kabeln
  • Anschluss und Einrichtung von KNX-Netzwerken
  • Inbetriebnahme von KNX-Anlagen
  • Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Vorschriften für Anschlüsse
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Die Geräte und die zugehörige ETS-Anwendung dürfen nicht zur Steuerung sicherheitsbezogener Anwendungen verwendet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?