MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ausgangsobjekttyp

Die Status Näherung und Keine Näherung regeln das Näherungsausgangsobjekt.

Der Näherungsausgang kann wie folgt eingestellt werden:

  • 1-Bit-Objekt – sendet die Werte „1” oder „0”.

  • 1-Byte-Objekt – sendet einen einstellbaren Wert.

Beispiel

Näherungsfunktion ausgelöst über: Sensor

Objekttyp des Ausgangswerts = 1 Bit

Reaktion bei Annäherung an die Näherung: Einen Wert senden

Ausgangswert: Näherung

Verzögerung für Senden= 0 s


Reaktion bei Verlassen der Näherung: Einen Wert senden

Ausgangswert: Keine Näherung

Verzögerung für Senden= 10 s


Der Sensor erkennt Sie und das Gerät sendet sofort ein „Ein“-Telegramm. 10 Sekunden nach Verlassen des Raums sendet das Gerät ein „Aus“-Telegramm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?