MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

RGB/W Dimmen

Die Funktion RGB/W Dimmen ist eine erweiterte Dimmfunktion für KNX-Geräte, die eine Farbsteuerung unterstützt.

Der Benutzer ruft die eingestellte Beleuchtungsfarbe durch Drücken der Taste auf (zum Beispiel über einen RGB/W KNX-Aktor oder ein KNX DALI-Gateway).

In der ETS legen Sie den RGB/W-Wert fest, laden die Einstellung auf das Gerät herunter und verknüpfen sie mit einer bestimmten Taste.

Express-Einstellungen

Funktion

RGB Dimmen

RGBW Dimmen

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Objektdatentyp

1 x 3 Byte / 3 x 1 Byte

1 x 6 Byte / 4 x 1 Byte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?