MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Wetterinformationen

Sie können die Wetterinformationen entweder als Windgeschwindigkeit (in km/h oder m/s) oder als 1-Bit-Sonne/Regen-Information einstellen.

Express-Einstellungen

Funktion

Wetterinformationen

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

Sie können auch das Zeitintervall für die Abfrage des externen Sensors einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?