Einstellung für PI-Regelung
Bei der PI-Regelung wird der Stellwert vom PI-Algorithmus berechnet und dann an den Regler übertragen. Der Regler schaltet den Ventilator oder die Ventilatordrehzahl entsprechend dem voreingestellten Schwellenwertbereich.
Einstellung Schwellenwerte
Schwellenwert Aus ↔ Drehzahl 1
Stellwert ≥ Schwellenwert → Ventilatordrehzahl = 1
Stellwert < Schwellenwert → Ventilatordrehzahl schaltet sich aus
Schwellenwert Drehzahl 1 ↔ Drehzahl 2
Stellwert ≥ Schwellenwert → Ventilatordrehzahl = 2
Stellwert < Schwellenwert → Ventilatordrehzahl = 1
Schwellenwert Drehzahl 2 ↔ Drehzahl 3
Stellwert ≥ Schwellenwert → Ventilatordrehzahl = 3
Stellwert < Schwellenwert → Ventilatordrehzahl = 2
Hysterese Schwellenwert
Es ist praktisch, eine Hysterese um den Schwellenwert herum einzustellen. Dies verhindert ein ständiges Umschalten zwischen den Ventilatordrehzahlstufen.
Wenn Sie diese Funktion jedoch nicht verwenden möchten, setzen Sie die Hysterese auf „0“. Der Ventilator schaltet sich dann ein, wenn der Schwellenwert erreicht ist.
Beispiel
|
Parameter |
Einstellung |
|---|---|
|
Hysterese Schwellenwert |
+/–10 |
|
Schwellenwert |
50 |
|
Oberer Schwellenwert |
50 + 10 = 60 |
|
Unterer Schwellenwert |
50 – 10 = 40 |
Wenn der Stellwert zwischen 60 und 40 liegt → keine Änderung
Stellwert ≥ 60 / < 40 → Änderung der Drehzahl / Ventilator aus