Kommunikationsobjekte
Das Kommunikationsobjekt Ein-/Ausschalten steuert das Ein- und Ausschalten der Audiosteuerung.
Das Objekt Ein-/Ausschalten, Status zeigt den Ein/Aus-Status auf dem Bildschirm an.
|
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ein-/Ausschalten |
1 Bit |
Sendet |
1.001 Schalter |
|
245 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Wiedergabe=1/Pause=0 |
1 Bit |
Sendet |
1.010 Start/Stopp |
|
246 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Nächste Spur=1/Vorherige Spur=0 |
1 Bit |
Sendet |
1.007 Schritt |
|
247 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Volumen+=1/Volumen-=0 Absolutes Volumen |
1 Bit 1 Byte |
Sendet |
1.007 Schritt 5.001 Prozentsatz 5.004 Prozentsatz |
|
248 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Stumm |
1 Bit |
Sendet |
1.003 freigeben |
|
250 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Wiedergabemodus |
1 Byte |
Sendet |
5.010 Zählerimpulse |
|
251 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Ein-/Ausschalten, Status |
1 Bit |
Empfängt |
1.001 Schalter |
|
252 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Wiedergabe=1/Pause=0, Status |
1 Bit |
Empfängt |
1.010 Start/Stopp |
|
254 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Volumen, Status |
1 Byte |
Empfängt |
5.001 Prozentsatz 5.004 Prozentsatz |
|
255 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Stumm, Status |
1 Bit |
Empfängt |
1.003 freigeben |
|
256 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Wiedergabemodus, Status |
1 Byte |
Empfängt |
5.010 Zählerimpulse |
|
257 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Spurname |
14 Byte |
Empfängt |
16.001 Zeichenkette (ISO 8859-1) |