MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Energieüberwachung

Die Funktion Energieüberwachung überwacht den Stromverbrauch in kWh. Die Daten werden vom Bus abgerufen und auf dem Bildschirm angezeigt (max. 999 999 kWh).

Express-Einstellungen

Funktion

Energieüberwachung

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

Sie können das Zeitintervall für die Abfrage des externen Sensors einstellen.

Express-Einstellungen

Objektdatentyp der Energieanzeige

Wert in kWh (DPT 13.013)

 

Text für Einheit

5 Byte zulässig

 

Zeitraum zum Abrufen des externen Sensors

0 – 255 (min)

Nach dem Neustart des Geräts wird ein Leseanforderungsstatus an den Bus gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?