MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Bildschirmsperre

Die Bildschirmsperre schützt das Gerät vor unbefugter Benutzung. Die Sperre wird über den Bus eingerichtet. Die aktivierte Sperre bleibt auch nach einem Neustart des Geräts bestehen.

Allgemeine Bildschirmsperre

Sie aktivieren oder deaktivieren die Bildschirmsperre für den laufenden Vorgang. Wenn aktiviert, können Sie die Bildschirmseiten des Geräts sperren. Sie sperren mit dem Wert „1“ und geben mit dem Wert „0“ frei.

HINWEIS: Wenn der Bildschirm über den Bus gesperrt ist, können Sie ihn NICHT lokal entsperren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?