MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Allgemein

Sie können die Verzögerungszeit für das Senden von Telegrammen auf den Bus nach dem Einschalten und Zurücksetzen des Geräts einstellen. Die Geräteinitialisierungszeit ist nicht enthalten. Während der Verzögerungszeit empfangene Busnachrichten werden aufgezeichnet.

Die Einstellung der Verzögerung verhindert, dass der Bus mit Telegrammen überflutet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird. Die Funktion informiert außerdem darüber, dass der Bus kommunikationsbereit ist und die Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Sie können das zyklische Senden von Signalen von einzelnen Geräten aus einrichten. Wenn kein Signal empfangen wird, funktioniert das Gerät entweder nicht oder fehlt.

Allgemeine Einstellungen: Allgemein

Sendeverzögerung nach Spannungswiederherstellung

0 – 15 s

 

Zyklisches Senden des Lebt-Signals

1 – 240 s, 0 = inaktiv

 

Verzögerungszeit für das Verlassen des Einstellungsstatus

s

   

Lange Betätigung für Bildschirm nach

s

   

Tag-/Nachtbetrieb Umschaltung

Über das Objekt/In Abhängigkeit von einer bestimmten Zeit

   

Zeit für Umschalten zu Nacht/Tag um

hh:mm

Sie können auch das Zeitintervall einstellen, nachdem die Einstellung abgeschlossen ist: Zum Beispiel zwischen der Temperatur der eingestellten Werte und der aktuellen Messtemperatur.

Beispiel:

Sie möchten die 3-Sekunden-Rückkehrzeit zur Funktionsseite einstellen, nachdem Sie die erweiterten Einstellungen des Temperaturreglers abgeschlossen haben.

Setzen Sie den Parameter Verzögerungszeit für das Verlassen des Einstellungsstatus auf 3 Sekunden.

Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wechselt die Einstellungsseite 3 Sekunden nach Beginn der Inaktivität automatisch auf die Funktionsseite.


Sie können die Dauer des kurzen und den Beginn des langen Tastendrucks festlegen. Standardmäßig beginnt die lange Betätigung nach 0,5 s.

Sie können die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtbetrieb entweder über das Objekt oder auf die genaue Uhrzeit einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?