MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Automatikbetrieb

Wenn Sie die Funktion Automatikbetrieb freigeben, übernimmt der Ventilatorkonvektor-Aktor die Steuerung der Ventilatorstufen. Sie können die Ventilatordrehzahl weiterhin manuell auf dem Bildschirm steuern.

Funktion 1

Funktion Automatikbetrieb

Freigeben

Der Automatikbetrieb wird über das Objekt Ventilator Automatikbetrieb gesteuert und über das Kommunikationsobjekt Ventilator Automatikbetrieb, Status angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?