MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Ein-/Ausschalten (2-Punkt-Regelung)

Es handelt sich um eine einfache Methode für die Regelung, die in herkömmlichen Thermostaten weit verbreitet ist, bei denen die Soll-Temperatur und zwei Hysteresewerte um den Sollwert herum erforderlich sind. Sie verhindert ein ständiges Umschalten zwischen den beiden Modi.

Das gleiche Verhalten gilt für Kühlsysteme.

Funktionen

Die Kehrseite einer einfachen Regelung ist, dass die Raumtemperatur nicht konstant ist; sie ändert sich kontinuierlich. Dies kann den Komfort verringern, insbesondere wenn die Heiz- und Kühlsysteme langsam reagieren. Um dieses Problem zu beheben, können Sie eine kleine Hysterese einstellen. Dies erhöht jedoch die Schaltfrequenz, was zu einem höheren Verschleiß der Antriebe führt.

Das im Diagramm sichtbare Überschwingen der Temperatur über oder unter der Hysterese wird verursacht, wenn das Heiz-/Kühlsystem nach dem Ausschalten weiterhin Wärme oder Kälte an den Raum abgibt.

Hysterese einstellen

Kleine Hysterese: führt zu kleinen Schwankungen, aber häufigem Umschalten.

Große Hysterese: führt zu großen Schwankungen, aber seltenem Umschalten.

Werte senden

Sie können das Intervall (0 - 255 Minuten) für das zyklische Senden des Stellwerts an den Bus auswählen. Sie können diesen Wert als Standard oder invertiert senden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?