MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Positionen der Lamellen

Sie können die Jalousie auf verschiedene Öffnungswinkel einstellen. Das Symbol für die Lamellenstellung spiegelt jedoch nicht den tatsächlichen Öffnungswinkel wider.

Die mit einem Positionswert erreichte Lamellenstellung hängt von der jeweiligen Jalousie ab.

Es gibt Jalousien mit einem Öffnungswinkel von 180°, die sich auf- und abwärts bewegen, wenn die Lamellen vertikal positioniert sind. Wenn der Positionswert 50 % beträgt, sind die Lamellen horizontal.

Andere Jalousien haben einen Öffnungswinkel von 90° und bewegen sich aufwärts, wenn die Lamellen horizontal positioniert sind, und abwärts, wenn die Lamellen vertikal positioniert sind.

Diese Jalousien drehen sich mit dem Wert 0 % in die horizontale Position und mit dem Wert 50 % in die halbgeöffnete Position.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?