MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Umschalten ohne Schrittwert

Wenn Sie die Option Umschalten ohne Schrittwert wählen, können Sie bis zu 10 verschiedene Werte für jede Umschaltung (Umschaltwert) festlegen. Sie senden einen Wert bei jeder Tastenbetätigung (kurzer Druck). Wenn Sie z. B. 5 Werte mit der Taste senden möchten, drücken Sie die Taste 5 Mal.

Funktion x

Umschalttyp

Umschalten ohne Schrittwert

Umschaltnummer

1 – 10

 

Wert 1

0 – 255

   

..Wert 10

0 - 240

Umschaltrichtung: Die Werte werden nacheinander in der von Ihnen gewählten Reihenfolge (erhöhen oder verringern) gesendet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?