MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Betriebsart

Vier Betriebsarten (Komfort, ECO, Nacht und Frost-/Hitzeschutz), jeweils mit programmierbaren Sollwerten, stehen für eine differenzierte Regelung mit unterschiedlichen Anforderungen zur Verfügung.

Während des laufenden Betriebs können Sie die Sollwerte innerhalb der einstellbaren Grenzen vorübergehend verschieben oder sie für mehrere Betriebsarten gemeinsam verschieben.

Optional kann auch die Basis für die Sollwerte verschoben werden.

Auf der Benutzeroberfläche können Sie den Komfortbetrieb vorübergehend aktivieren und seine Dauer festlegen.

Funktion 1

Betriebsart

Freigeben

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?