Belüftungsregler
Mit dem HLK-Modul können Sie auch eine Belüftung steuern. Zusätzlich zur Steuerung können Sie im laufenden Betrieb eine Ventilatorstufe für den manuellen Modus einstellen und zwischen Automatik- und manuellem Modus wechseln. Im Automatikmodus übernimmt der Ventilatorkonvektor-Aktor die Steuerung der Ventilatorstufen.
Die Einstellung der Belüftungsparameter ist fast identisch mit der Ventilatoreinstellung im Bereich der Raumtemperaturregelung. Weitere Informationen in Belüftungssystem und FCU Ventilatorfunktion.
Sie können die automatische Regelung der Ventilatordrehzahl über das 1-Bit-Objekt Ventilator Automatikbetrieb einrichten. Sie legen den Meldungswert für die Aktivierung der automatischen Regelung fest („1“ oder „0“).
|
Belüftungsregler |
Auto. Betrieb an Objektwert |
Auto = 1/Man. = 0 Auto = 0/Man. = 1 |
|
|
Status des Auto. Betriebs nach dem Starten |
Sperren/Freigeben |
Sie können die Quelle der Stellwerte auswählen (PM2,5, CO2 oder VOC).
Die Stellwerte werden vom Bus abgerufen. Der Ventilator schaltet sich standardmäßig aus, wenn ein Fehler im Stellwert auftritt.
Algorithmus zur Bewertung von Schwellenwerten:
Stellwert = CO2 / PM2,5 / VOC
Stellwert < Schwellenwert Aus → Ventilator aus
Stellwert ≥ Schwellenwert Aus → Niedrige Drehzahl
Stellwert ≥ Schwellenwert niedrig → Mittlere Drehzahl
Stellwert ≥ Schwellenwert mittel → Hohe Drehzahl
Beispiel:
Stellwert = CO2
|
Parameter |
Einstellung |
|---|---|
|
Hysteresewert ist Schwellenwert in |
+/– 100 |
|
Schwellenwert |
450 |
|
Oberer Schwellenwert |
450 + 100 = 550 |
|
Unterer Schwellenwert |
450 – 100 = 350 |
Wenn der Stellwert zwischen 350 und 550 liegt → keine Änderung
Stellwert ≥ 550 / < 350 → vorherige / nächste Drehzahl
Die Mindestzeit bei der Ventilatordrehzahleinstellung stellt das Zeitintervall dar, nach dem es möglich ist, auf die nächste/vorherige Drehzahl zu schalten. Der Modus ändert sich nach Ablauf der Zeit.
Wenn Sie „0 s“ einstellen, gibt es keine Mindestlaufzeit.