MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Schaltende PI-Regelung (PWM)

Bei der schaltenden PI-Regelung, auch bekannt als PWM-Regelung, werden die vom Regler berechneten Stellwerte (0-100 %) in eine Pulsweitenmodulation (PWM) umgewandelt. Innerhalb einer konstanten, definierten Zykluszeit wird das Stellglied für die berechnete prozentuale Dauer geöffnet („1“) und dann wieder geschlossen („0“).

Wenn zum Beispiel ein Stellwert von 25 % für eine Zykluszeit von 12 Minuten berechnet wird, wird zu Beginn der Zykluszeit eine „1“ und nach drei Minuten (25 % von 12 Minuten) eine „0“ gesendet.

Wenn sich die Soll-Temperatur ändert, berechnet der Regler den erforderlichen Stellwert neu und überträgt ihn im aktuellen Zyklus (gestrichelte Linie).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?