MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Vorhang, Rollladen

Mit den Modi Vorhang/Rollladen Schritt/Bewegung können Sie Vorhänge öffnen und schließen und Rollläden kontinuierlich oder schrittweise aufwärts und abwärts bewegen.

Express-Einstellungen

Funktion

Rollladen/Vorhang Schritt/Bewegung

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige

Grün/Weiß

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?