MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Szenengruppe Ausgangswerte

Sie können den Objekttyp des Ausgangswerts – 1 Bit (Schalter), 1 Byte (Zählimpulse) oder 2 Byte (Impulse) und den Objektwert (standardmäßig 0) auswählen und jedem Ausgangsventil (1 – 6) eine Szenennummer zum Abrufen zuweisen.

Wenn Sie 0 wählen, bleibt das Ventil inaktiv.

Mit der Funktion Verzögerungszeit für Senden können Sie die erforderliche Sendeverzögerung für jedes Ausgangsventil einstellen, so dass Sie für jeden Gruppenausgang spezifische Szenenabrufsequenzen einrichten können.

Szenengruppe X

Gx: Ausgang x Funktion

   

Objekttyp von Ausgang x

1 Bit / 1 Byte / 2 Byte

 

1 – 6 Ausgang x Auslöser Szenen-Nr. ist

1 – 64 (0 = inaktiv)

   

Objektwert von Ausgang x

0 – 65535

   

Verzögerungszeit für Senden

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?