MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

FCU-Regler

Im Untermenü FCU-Regler können Sie die Parameter für die Messung und Auswertung der Temperatur einstellen, die Betriebsart (Heizen/Kühlen) auswählen und Sie können das FCU-Modul sogar mit einem Bus-Präsenzmelder oder Sensoren in den Fenstern verbinden.

Die Ist-Temperatur kann mit verschiedenen Temperaturfühlern erfasst werden:

  • Interner Sensor des Reglers

  • Externer Sensor, dessen Werte von dem Objekt Externer Temperaturfühler empfangen werden

  • Interner Sensor mit externem Sensor kombiniert

Der Regler kann 2 Temperaturen anteilig von 0-100 % auswerten.

Sie können auch die Regelart und das Intervall für das Senden der Messwerte und des Stellwerts im Falle eines Messfehlers einstellen.

Status Ein-/Ausschalten: Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie die FCU den Status kontrolliert, nachdem der Download abgeschlossen ist und das Gerät (wieder) eingeschaltet wird.

Konfiguration der Funktion

FCU-Regler

Ein-/Ausschalten nach Download

Aus/Ein

Ein-/Ausschalten, Status nach Spannungswiederherstellung

Aus/Ein/Vor Spannungsausfall

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?