MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Abhängige Funktionen und Parameter

Viele Funktionen sind davon abhängig, wie andere Funktionen eingerichtet werden. Das bedeutet, dass Abhängigkeitsfunktionen nur dann in der ETS angezeigt und ausgewählt werden können, wenn die vorgeschaltete Funktion freigegeben ist.

  • Wenn Sie Funktionen sperren oder Parameter ändern, können vorher verbundene Gruppenadressen während des Vorgangs entfernt werden.

  • Die Parameterwerte werden erst aktiviert, wenn die Parameterfunktionen aktiviert wurden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?