MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Format umwandeln

Mit dem Formatkonverter können Sie verschiedene Datentypen dekomprimieren oder kombinieren. Er wird in der Regel verwendet, wenn Sender und Empfänger nicht das gleiche Datenformat unterstützen oder wenn Sie besondere Anforderungen erfüllen müssen.

1. Logik

Funktion von Kanal

Format umwandeln

Funktion

2 × 1 Bit → 1 × 2 Bit

8 × 1 Bit → 1 × 1 Byte

1 × 1 Byte → 1 × 2 Byte

2 × 1 Byte → 1 × 2 Byte

2 × 2 Byte → 1 × 4 Byte

1 × 1 Byte → 8 × 1 Bit

1 × 2 Byte → 2 × 1 Byte

1 × 4 Byte → 2 × 2 Byte

1 × 3 Byte → 3 × 1 Byte

3 × 1 Byte → 1 × 3 Byte

Basisapplikation

1 × 1 Byte → 8 × 1 Bit

Diese Funktion kann verwendet werden, um bitorientierte Informationen, die als 1 Byte gesendet werden, in einzelne Bits zu zerlegen, zum Beispiel:

  • Reglerstatus von Raumtemperaturreglern

  • Fehlerstatus von DALI-Gruppen und ECGs


1 × 3 Byte → 3 × 1 Byte

Konvertiert den kombinierten RGB-3-Byte-Wert in drei separate 1-Byte-Werte für Rot, Grün und Blau.


3 × 1 Byte → 1 × 3 Byte

Kombiniert drei 1-Byte-Werte (Rot, Grün, Blau) zu einem kombinierten RGB-3-Byte-Wert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?