Drehzahlstufen
Mit dieser Einstellung können Sie die Parameter für die Ventilatordrehzahl auswählen. Sie können zwischen drei Optionen wählen:
-
Stufe 1 – nur eine konstante Drehzahl und AUS
-
Stufe 2 – zwei Drehzahlstufen und AUS
-
Stufe 3 – drei Drehzahlstufen und AUS
Sie können zwischen 2 Formaten für 1-Byte-Ventilatordrehzahl-Objekte wählen:
-
1-Byte-Zahl zwischen 0 und 255
-
Prozentsatz 0 – 100 %
Der Wert, den Sie als Ausgangswert für jede Drehzahl festlegen, wird auf dem Bildschirm über das Objekt Ventilatordrehzahl, Status angezeigt.
In der ETS sind praktische Werte als Standard eingestellt. Sie können sie verwenden oder später nach Bedarf ändern.
Wenn Sie die 1-Bit-Objektfunktion für Ventilatordrehzahl freigeben, erscheinen die 1-Bit-Objekte der einzelnen Ventilatordrehzahlen in den ETS-Einstellungen.
|
1-Bit-Objekt |
Sendet eine „1“, wenn |
|---|---|
|
180 FCU – Ventilatordrehzahl 1 |
Der Ventilator wird auf Drehzahl 1 geschaltet. |
|
181 FCU – Ventilatordrehzahl 2 |
Der Ventilator wird auf Drehzahl 2 geschaltet. |
|
182 FCU – Ventilatordrehzahl 3 |
Der Ventilator wird auf Drehzahl 3 geschaltet. |
Der Ventilator schaltet sich aus, wenn alle Objekte „0“ sind.
Beispiel:
Der Ventilatorkonvektor-Aktor empfängt ein Telegramm vom lokalen Thermostat und schaltet den Ventilator auf Drehzahl 3.
Wenn Sie jedes 1-Bit-Objekt für die Ventilatordrehzahl mit dem entsprechenden 1-Bit-Objekt für die Rückmeldung der Ventilatordrehzahl eines anderen Geräts verknüpfen, zeigen alle verknüpften Geräte die Symbole der Ventilatordrehzahl 3 auf ihrem LCD an.
Die Funktion 1-Bit-Objekt für Ventilatordrehzahl aus ermöglicht es Ihnen, die Ventilatordrehzahl über ein 1-Bit-Objekt ein- und auszuschalten. Ein Wert von „0“ schaltet den Ventilator aus.