MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Wärmerückgewinnung

Bei aktiver kontrollierter Belüftung bläst ein Ventilator Frischluft in das Gebäude und saugt die verbrauchte Luft ab. Das Ziel der Wärmerückgewinnung ist es, der abgeleiteten Luft Wärmeenergie zu entziehen (z. B. über einen Kreuzstromwärmetauscher), um damit die Frischluft zu erwärmen.

Wärmequellen innerhalb eines Gebäudes (z. B. Beleuchtung, Computer) können auch beim Heizen helfen, was zu einer Erhöhung der Energieeinsparungen beiträgt.

Funktion 1

Wärmerückgewinnungsfunktion

Freigeben

Die Wärmerückgewinnungsfunktion wird vom KNX Ventilatorkonvektor-Aktor/Regler über ein 1-Bit-Objekt Wärmerückgewinnung gesteuert. Der Bildschirm zeigt den Status des Wärmerückgewinnungsprozesses über das 1-Bit-Objekt Wärmerückgewinnung, Status (ein/aus) an.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?