MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Verhalten der Ein-/Ausgänge

Der erste Funktionsblock wird gemeinsam beschrieben, da alle 3 Operationen dieselben Parameter und Werte aufweisen.

Eingangsverhalten

Sie können bis zu 8 Eingänge (a – h) verwenden. Standardmäßig sind alle Eingänge getrennt.

Die Eingangstelegramme können für jeden Eingang invertiert werden. Außerdem kann ein Festwert (0 oder 1) zugeordnet werden.

1. Logik

Funktion von Kanal

UND

Eingang a - h

Nicht verbunden

Normal

invertiert

   

Standardwert

0

1

Ausgangsverhalten

Es können Kriterien für das Sendeverhalten am Ausgang definiert werden.

1. Logik

Ergebnis wird invertiert

Nein/Ja

Lesen des Eingangs-Objektwert nach Busspannungswiederherstellung

Nein/Ja

   

Ausgang senden, wenn

Neues Telegramm wird empfangen (am Eingang)

Jede Veränderung des Ausgangsobjekts

   

Sendeverzögerungszeit: Basis

Keine - 25 s

   

Faktor: 1..255

1 -255

Wenn Sie für Lesen des Eingangs Objektwert nach Busspannungswiederherstellung auf Ja klicken, sendet der Logikbaustein ein Lesetelegramm an alle Eingänge und fragt deren Werte ab.

Wenn einer oder mehrere Eingänge nicht antworten, versucht der Bus fortlaufend, fehlende Antworten zu erfassen. Die Option Ausgang senden, wenn ermöglicht, festzulegen, ob der Ausgang nach dem Empfang eines neuen Telegramms am Eingang oder bei jeder Änderung des Ausgangsobjekts gesendet werden soll.

Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn eine schnelle Reaktion erwartet wird (z. B. Wetteralarm am Jalousieaktor). Diese Funktion verhindert auch eine Überlastung des Busses.

Beispiel:

  • Ein lichtempfindlicher Schalter schaltet das Licht automatisch ein.

  • Das Licht ist zwischen 23:00 und 06:00 Uhr ausgeschaltet.

  • Am Morgen wird das Licht ab 06:00 Uhr eingeschaltet, wenn es dunkel ist.

  • Außerdem kann das Licht über einen Taster jederzeit für 5 Minuten eingeschaltet werden.

  • Zu Wartungszwecken kann eine Dauerlichtfunktion verwendet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?