MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Bildschirmeinstellungen

In den Bildschirmeinstellungen wählen Sie, wie viele Bildschirme Sie zur Steuerung des Geräts verwenden möchten. Sie können auf die Raumfunktionen über bis zu 9 Funktionsseiten zugreifen und jede von ihnen im Menü Express-Einstellungen konfigurieren.

Sortieren Sie die Bildschirme nach Präferenz. Wenn Sie die Funktion Startbildschirm verwenden freigeben, können Sie einen der Bildschirme als Startbildschirm festlegen.

Die folgende Einstellung ist die Ausschaltverzögerung (Startbildschirm aufrufen nach). Nach Ablauf dieser Zeitspanne schaltet das Gerät wieder auf den Startbildschirm um. Sie können die Verzögerungszeit nach Bedarf einstellen (Standard = 5 s).

Bildschirmeinstellungen

Wie viele Bildschirme nutzen Sie

1 – 9

 

Bildschirmposition 1 – 9

Bildschirm 1 – Bildschirm 9

 

Startbildschirm verwenden

Freigeben/Sperren

   

Startbildschirm auswählen

Bildschirm 1 – Bildschirm 9

   

Startbildschirm aufrufen nach

5 – 255 s

Im Untermenü Benutzerdefiniertes Symbol können Sie die Anzahl der Symbole auswählen und deren Funktion beschreiben.

Bildschirmeinstellungen

Anzahl der benutzerdefinierten Symbole

Keine – 30

Benutzerdefiniertes Symbol

Symbol 1 – 30 ID

01 – 30

 

Beschreibung

20 Byte zulässig

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?