MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

CO2

Die Werte für den Kohlendioxidgehalt in der Luft stammen von einem externen Sensor. Sie können zwischen zwei Arten von Einheiten für die Anzeige auf dem Bildschirm wählen: Entweder ein Wert in ppm oder ein Float-Wert in ppm.

Sie können Ihr Gerät benennen und das Zeitintervall für die Abfrage festlegen.

Funktion 1

Art der Anzeige der Luftqualität

CO2

Objektdatentyp

Wert in ppm (DPT 7.001)

Float-Wert in ppm (DPT 9.008)

   

Text für Einheit

„5 Byte zulässig“

   

Zeitraum zum Abrufen des externen Sensors

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?