MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regelung Heizen und Kühlen

Der Raumtemperaturregler sendet über verschiedene Kommunikationsobjekte Werte auf den Bus, über die Sie verschiedene Reglertypen mit Schaltbefehlen oder durch Angabe von Prozentwerten steuern können:

  • Ein-/Ausschalten (2-Punkt-Regelung verwenden)

  • Schaltende PWM (PI-Regelung verwenden)

  • Stetigregelung (PI-Regelung verwenden)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?