MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Szenengruppe

Mit dem Szenenmodul können Sie eine Vielzahl von Kombinationen zur Steuerung großer Einheiten einstellen (z. B. alle Lampen in großen öffentlichen Bereichen ausschalten, alle Jalousien in Bürogebäuden hochfahren).

Wenn Sie die Funktion Szenengruppe freigeben, können Sie bis zu 8 Szenengruppen einrichten, denen Sie unabhängig voneinander verschiedene Werte zuweisen und bestimmte Parameter einstellen können.

Szenengruppe

Szenengruppe Einstellungen

Szenengruppe Funktion

Freigeben

 

Szenengruppe 1 Funktion

Sperren/Freigeben

Jede Szenengruppe hat 8 Ausgänge. Für jeden von ihnen können Sie 6 Szenennummern festlegen. Innerhalb jeder Szenengruppe können Sie 48 Szenen definieren. Sie können eine Szenennummer insgesamt 384 Mal vergeben.

Szenengruppe Einstellungen

Szenengruppe 1

G1: Ausgang 1 – 8 Funktion

 

Freigeben

Objekttyp von Ausgang

1 Bit / 1 Byte / 2 Byte

 

1 – 6 Ausgang 1 Auslöser Szenen-Nr. ist

1 – 64 (0 = inaktiv)

   

Objektwert von Ausgang 1

1 / 0

   

Verzögerungszeit für Senden

0 – 63 * 0,1 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?