MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Volumen

Sie können entweder einen 1-Bit- oder einen 1-Byte-Objektdatentyp auswählen, um die Lautstärke zu regeln.

Funktion 1

Regelart Volumeneinstellung

1 Bit (relative Regelung)

1 Byte (absolute Regelung)

Objektdatentyp

Prozentsatz (DPT 5.001)

Prozentsatz (DPT 5.004)

 

Max. Volumenwert

10 – 100 %

Mit einem 1-Bit-Objekt (Volumen + = 1/Volumen – = 0) können Sie die Lautstärke um einen Schritt nach oben oder unten ändern (relative Regelung):

  • 1 = ein Schritt nach oben

  • 0 = ein Schritt nach unten

Absolute Regelung bedeutet, dass Sie die Lautstärke auf einer Skala einstellen, indem Sie die Leiste auf dem Bildschirm ziehen. Sie können wählen, ob die Lautstärke als Prozentsatz (DPT 5.001) oder als Prozentsatz (DPT 5.004) von 0 - 100 % übertragen wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?