MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

FCU-Sollwerte und Betriebsarten

Betriebsarten zur Regelung der Raumtemperatur

  1. Komfortbetrieb: Hält die gewünschte Raumtemperatur, wenn der Raum genutzt wird.

  2. Economy Modus: Reduziert die Temperatur leicht, wenn der Raum nicht genutzt wird oder wenn eine niedrigere Temperatur für die aktuelle Nutzung ausreicht.

  3. Standby-Betrieb: Senkt die Temperatur deutlich, ideal für Nacht oder Wochenende.

  4. Frost-/Hitzeschutzbetrieb: Schaltet die Heizung/Kühlung aus, um ein Einfrieren oder Überhitzen zu verhindern. Das System aktiviert automatisch die Heizung oder Kühlung, wenn die Temperatur unter die einstellbaren Sollwerte sinkt oder diese übersteigt.

FCU-Regler

Sollwert

Sollwertverfahren für Betriebsart

Relativ/Absolut

Basis-Sollwerttemperatur/ —

 
 

Automatischer H/C-Modus Wechsel Totzone/ —

 
   

Heizen

 
   

Kühlen

 
   

— /Automatischer H/C-Modus Wechsel Mindestzone

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart kann über den Bus oder die Benutzeroberfläche ausgewählt werden mit:

  • Einer Schaltfläche auf der Benutzeroberfläche
  • Einem Objekt Betriebsart

  • 1-Bit-Objekte für jeden Modus

Einstellen der Sollwerte

Für jede Betriebsart können Sie Sollwerte festlegen. Wenn Sie die Betriebsart ändern, wird der entsprechende Sollwert für die stetige Raumtemperaturregelung verwendet.

Sie können die Betriebsart-Sollwerte manuell über die Benutzeroberfläche oder über Objekte einstellen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?