Bedingungseinstellung für 2-Punkt-Regelung
Bei der 2-Punkt-Regelung vergleicht der Regler die Isttemperatur und die Soll-Temperatur wie folgt:
Kühlung
Temperaturdifferenz = Isttemperatur - Soll-Temperatur
Heizung
Temperaturdifferenz = Soll-Temperatur - Isttemperatur
Temperaturdifferenz Einstellung
Temperaturdifferenz Aus ↔ Drehzahl 1
Temperaturdifferenz ≥ Soll-Temperaturdifferenz → Ventilatordrehzahl = 1
Temperaturdifferenz < Soll-Temperaturdifferenz → Ventilator schaltet sich aus
Temperaturdifferenz 1 ↔ Drehzahl 2
Temperaturdifferenz ≥ Soll-Temperaturdifferenz → Ventilatordrehzahl = 2
Temperaturdifferenz < Soll-Temperaturdifferenz → Ventilatordrehzahl 1
Temperaturdifferenz 2 ↔ Drehzahl 3
Temperaturdifferenz ≥ Soll-Temperaturdifferenz → Ventilatordrehzahl = 3
Temperaturdifferenz < Soll-Temperaturdifferenz → Ventilatordrehzahl 2
Temperaturdifferenz Hysterese
Sie können den Hysteresewert der Temperaturdifferenz einstellen (0 = keine Hysterese). Sobald die Temperaturdifferenz größer als die festgelegte Temperaturdifferenz und Hysterese ist, schaltet der Ventilator die Drehzahl um.
Mindestzeit in Ventilatordrehzahl
Sie können eine Mindestzeit festlegen, die der Ventilator bei der automatischen Regelung der Ventilatordrehzahl nicht überschreiten darf.
Beispiel
|
Parameter |
Einstellung |
|---|---|
|
Hysterese Temperaturdifferenz |
+/– 0,5 |
|
Temperaturdifferenz |
1 |
|
Obere Temperaturdifferenzgrenze |
1 + 0,5 = 1,5 |
|
Untere Temperaturdifferenzgrenze |
1 – 0,5 = 0,5 |
Wenn der Stellwert zwischen 1,5 und 0,5 liegt → keine Änderung
Stellwert ≥ 1,5 / < 0,5 → Änderung der Drehzahl / Ventilator aus