MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Audiosteuerung

Mit der Funktion Audiosteuerung können Sie die Musikwiedergabe steuern. Sie verbinden Gerätekommunikationsobjekte mit einem KNX Musikserver und stellen die Funktionsparameter in der ETS ein.

Express-Einstellungen

Funktion

Audiosteuerung

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status An

Grün/Weiß

   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status Aus

Grün/Weiß

Sie können die Methode für die Lautstärkeregelung und den Wiedergabemodus einstellen sowie die Funktionen Stumm und Spurname freigeben.

Funktion 1

Regelart Volumeneinstellung

1 Bit (relative Regelung)

1 Byte (absolute Regelung)

 

Stumm

 
 

Spurname

 
   

Wiedergabemodus

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?