MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Belüftungssystem

Ein Belüftungssystem passt die Belüftungsraten zeitlich oder örtlich in einem Gebäude an, um auf ausgewählte Parameter zu reagieren.

Zusätzlich zu den Basiswerten können die Werte für die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit und den CO2- und PM2,5-Gehalt über die KNX-Schnittstellen an das Belüftungssystem übertragen und bei der Steuerung berücksichtigt werden.

Belüftungssysteme können auch mit Sensoren ausgestattet sein, die den Luftstrom, den Systemdruck oder den Energieverbrauch der Ventilatoren erkennen, so dass Systemausfälle erkannt und repariert werden können und festgestellt werden kann, wann die Systemkomponenten gewartet werden müssen, z. B. durch einen Filterwechsel.

Express-Einstellungen

Funktion

Belüftungssystem

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status An

Grün/Weiß

   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status Aus

Grün/Weiß

Sie können den Status des Belüftungssystems bei Busspannungswiederherstellung und nach dem Download festlegen und die voreingestellte Ventilatordrehzahl wählen, nachdem die Belüftung wieder eingeschaltet ist.

Funktion 1

Ein-/Ausschalten nach Download

AUS/AN

 

Ein-/Ausschalten nach Spannungswiederherstellung

AUS

EIN

Vor Spannungsausfall

 

Voreingestellte Ventilatordrehzahl nach Belüftung ein

Niedrig

Mittel

Hoch

Letzter Status

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?