MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Regelarten

Sie können die Regelarten Heizen, Kühlen oder Heizen und Kühlen auswählen.

Die Modi können automatisch, über ein Objekt oder mit einer Schaltfläche umgeschaltet werden. Der Übergang erfolgt automatisch über die Schaltfläche oder das Objekt Heizungs-/Kühlungsstellwert.

Sowohl das Heizen als auch das Kühlen wird durch den Vergleich des Sollwerts mit der Ist-Temperatur gesteuert.

Der Regler kann die angeschlossenen Heiz-/Kühlsysteme über entsprechende Schalttelegramme oder stetige Stellgrößen steuern. Auf diese Weise können sowohl PI-Regelungen als auch 2-Punkt-Regelungen parametriert werden.


Es gibt vier Betriebsarten für eine differenzierte Regelung mit unterschiedlichen Anforderungen. Jeder Modus hat programmierbare Sollwerte. Während des laufenden Betriebs können Sie die Sollwerte innerhalb der einstellbaren Grenzen vorübergehend verschieben oder sie für mehrere Betriebsarten gemeinsam verschieben. Optional kann auch die Basis für die Sollwerte verschoben werden.

Weitere Funktionen des Raumtemperaturreglers sind:

  • Auswahl der Betriebsart nach Rückkehr der Busspannung

  • Statusinformation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?