Nach Schrittwert umschalten
Sie können den Start-/Endwert der Umschaltung und die Größe des Schritts festlegen. Ein kurzer Tastendruck löst dann den gesamten Zyklus der Schritte aus.
|
Funktion x |
Umschalttyp |
Nach Schrittwert umschalten |
|
|
Niedrigster Wert mit |
0 – 240 |
||
|
Höchster Wert mit (muss größer sein als niedrigster Wert mit) |
1 – 250 |
||
|
Schrittgröße |
0 - 240 |
Die Umschaltrichtung kann vom höchsten zum niedrigsten Wert (abnehmend) oder vom niedrigsten zum höchsten Wert (ansteigend) eingestellt werden. Sie ändert sich mit der Größe des Schrittes, den Sie wählen.
In der Standardeinstellung wird der Objektwert um den Wert „2“ erhöht, wenn Sie die Taste loslassen, bevor die Zeit für die lange Betätigung abläuft.