MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Schalten

Mit den Express-Einstellungen können Sie die Beleuchtung oder andere Verbraucher schalten.

Express-Einstellungen

Funktion

Schalten

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status An

Grün/Weiß

   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status Aus

Grün/Weiß

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?