MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Szenen

Sie haben die Möglichkeit, die Belüftung mit bis zu fünf Szenen zu verknüpfen, für die Sie die Parameter unabhängig voneinander einstellen können. Verwenden Sie dazu das 1-Byte-Objekt Szene.

Wenn Sie die Wärmerückgewinnungsfunktion im Menü Funktion freigeben, können Sie die Parameter für die Wärmerückgewinnung im Untermenü Szene einstellen.

Funktion 1

1 – 5 → Szenennummer zuweisen.

1 – 64, 0 = inaktiv

Szene

Ventilator

Bearbeiten rückgängig machen

AUS

Niedrig

Mittel

Hoch

Wärmerückgewinnung

Bearbeiten rückgängig machen

AUS

EIN

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?