Bus-Fensterkontakt und Präsenzmelder
Sie können auch den Wert des Melders für geöffnetes Fenster und des Präsenzmelders als Parameter in die Einstellungen für den Betriebsartwechsel aufnehmen.
Fensterkontakt
Die Funktion Bus-Fensterkontakt ist nützlich, wenn die Heizung oder Klimaanlage eingeschaltet ist und der Benutzer das Fenster offen lässt. Dies geschieht zum Beispiel häufig in Hotels.
Ein Objekt Fensterkontakt kann Sie auch im Falle einer ungewöhnlichen Situation informieren - zum Beispiel, wenn ein Fenster zerbrochen ist.
Mit der Einstellung Verzögerung für Fensterkontakt können Sie das Verzögerungsintervall festlegen, nach dem das Fenster als geöffnet gilt.
Ein Benutzer muss jemanden auf der Straße von einem Fenster aus rufen oder ein Insekt freilassen. Das ist normalerweise eine Sache von ein paar Sekunden.
Wenn es Ihnen gelingt, das Fenster während des voreingestellten Verzögerungsintervalls zu öffnen und zu schließen, ändert sich nichts.
Wenn jedoch die Öffnungszeit das Verzögerungsintervall überschreitet, wird das Fenster als geöffnet betrachtet und das Objekt Fensterkontakt sendet „1“, wodurch der voreingestellte Modus (ECO-Modus, Frostschutzmodus oder Ausschalten) aktiviert wird.
Bus-Präsenzmelder
Sie können einstellen, dass der Komfortbetrieb ausgelöst wird, wenn jemand den Raum betritt. Wenn die Person den Raum verlässt, wird der ursprüngliche Modus wiederhergestellt. Wenn während der Anwesenheitszeit eine Moduseinstellung über den Bus oder manuell vorgenommen wird, kehrt er nach dem Verlassen nicht in den vorherigen Betriebsstatus zurück.
Raumeinstellung: Economy Modus
Person betritt den Raum → Komfortbetrieb
Person verlässt den Raum → Economy Modus
Person betritt den Raum → Komfortbetrieb
Person schaltet manuell in Standby.
Person verlässt den Raum → Gerät bleibt in Standby → Timer löst Economy Modus aus → Gerät schaltet in Economy Modus