MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Szene

Es ist möglich, dass ein Gerät als Szenensteuerung fungiert. Es sendet einen Wert an jeden Kanal, der gesteuert werden muss, und es kann einen Szenenbefehl von einem anderen Gerät oder einem Szenengruppenmodul empfangen (siehe Szenengruppe).

Weisen Sie der Szene eine Nummer (1 bis 64) zu, benennen Sie sie und wählen Sie ein Symbol.

Express-Einstellungen

Funktion

Szene

Bildschirm 1

Funktionsname

1 – 8 Zeichen (≤20 englische oder 6 chinesische Zeichen)

Funktion 1

Symbolvorschau

 
   

Funktionssymbol

 
   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status An

Grün/Weiß

   

Farbe der Funktionssymbolanzeige, wenn Status Aus

Grün/Weiß

   

Szenennummer

1 – 64

   

Speicherszene über lange Betätigung

Freigeben/Sperren

   

Objekt mit Rückmeldung

Freigeben/Sperren

Sie können einen langen Druck der Taste (≥ 2 s) konfigurieren, um einen Befehl zum Speichern der Szene zu starten. Dadurch wird die aktuelle Einstellung in der Szene gespeichert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Statusrückmeldung einrichten können:

  1. Einfache Rückmeldung: Der Benutzer erhält eine Rückmeldung über die Szene, wenn er die Taste drückt. Der Aktor ist davon nicht betroffen.

  2. Der Status des Aktors ist mit der Rückmeldung des Symbolstatus verknüpft: Der Status des Symbols und der Status des Aktors werden synchronisiert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?