MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

HLK-Regler

Das Gerät integriert Heizung, Belüftung und Klimatisierung zu einer kohärenten und effizienten Klimasteuerung. Die gemessenen Temperaturwerte in den Räumen werden aufgezeichnet und an die Steuerung für Heizen/Kühlen und Belüftung weitergeleitet, um die optimale Temperatur und Luftqualität zu erzeugen, wobei Frischluft von draußen verwendet wird.

Allgemeine Einstellungen

Erweiterte Funktion

HLK-Regler

HLK-Regler

Freigeben/Sperren

Das HLK-Modul unterstützt die Steuerung von Raumtemperatur und Belüftung.

HLK-Regler

Reglereinstellungen

FCU-Regler

Freigeben

Fußbodenheizungsregler

 

Belüftungsregler

 

Schalten Sie den Thermostat aus, bevor Sie das ETS Applikationsprogramm herunterladen, das Gerät zurücksetzen oder ein Micro-USB-Update durchführen. Damit wird verhindert, dass das HLK-System über einen nicht stabilisierten integrierten Temperatursensor gesteuert wird.

Sie können den Thermostat über das AN/AUS-Symbol auf dem entsprechenden Bildschirm deaktivieren. Es wird außerdem empfohlen, vor dem Download beim FCU-Regler und Fußbodenheizungsregler in der ETS das Ein-/Ausschalten nach Download auf AUS zu stellen.

  • HLK-Regler > FCU-Regler > Ein-/Ausschalten nach Download > AUS

  • HLK-Regler > Fußbodenheizungsregler > Ein-/Ausschalten nach Download > AUS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?