MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Stetige PI-Regelung

Bei der stetigen PI-Regelung wird der entsprechende 1-Byte-Stellwert 0-100 % direkt über den Bus an den Heizungsaktor oder einen Stellantrieb übertragen, die den Stellwert direkt in einen Öffnungsgrad umrechnen. Dieser wird jedoch nur übertragen, wenn sich der neu berechnete Stellwert um einen bestimmten Prozentsatz verändert hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?