MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Raumtemperatur-Betriebsart

Mit dieser Funktion können Sie die anfängliche Soll-Temperatur, den oberen und unteren Wert der Totzone einstellen und die Betriebsart wechseln. Wenn diese Funktion deaktiviert bleibt, können Sie nur die anfängliche Soll-Temperatur und die Totzonenwerte einstellen (dies gilt nur für Heizen und/oder Kühlen mit Automatischem Wechsel).

FCU-Regler

Betriebsart

Freigeben

Reglerstatus nach dem Download

Standard/Komfort/Economy Modus

   

Reglerstatus nach dem Einschalten

Wie vor Spannungsausfall/1 von 4 Modi

   

Erweiterter Komfortbetrieb

0 – 255 min

   

1-Bit-Objektfunktion für Betriebsart

Sperren/Freigeben

   

1-Bit-Objektfunktion für Standby-Betrieb

Sperren/Freigeben

Erweiterter Komfortbetrieb:

Sie können mit Hilfe des Timers den Komfortbetrieb vorübergehend um 1 bis 255 Minuten verlängern.

Wenn Sie den Timer auf Null stellen, bleibt diese Funktion inaktiv.

Die Betriebsart Komfortverlängerung ist weitgehend identisch mit dem Komfortbetrieb. Die Komfortverlängerung wird jedoch automatisch nach einer Zeitspanne beendet, die Sie einstellen können. Sie unterdrückt vorübergehend den Nachtbetrieb, wenn der Raum z. B. am Abend länger genutzt wird.

Wenn Sie das Thermostat in den Economy Modus versetzen und den Komfortbetrieb verlängern, kehrt das Thermostat nach Ablauf des temporären Timers in den Economy Modus zurück. Die Funktion „Temporärer Timer“ wird abgebrochen, sobald eine neue Einstellung über den Bus oder über die Schaltfläche „Betriebsart“vorgenommen wird.

Der Benutzer kann den Timer des erweiterten Komfortbetriebs unterbrechen und in einen anderen Modus wechseln oder einfach nach Bedarf zwischen den einzelnen Modi wechseln. Um sie freizugeben, benötigen Sie für jede Betriebsart ein 1-Bit-Objekt und ein 1-Bit-Rückmeldeobjekt.

1-Bit-Objektfunktion für Betriebsart

Wenn Sie die 1-Bit-Objektfunktion für Betriebsart freigeben, erhalten Sie zusätzlich zu den beiden vorhandenen 1-Byte-Objekten (Betriebsart und Betriebsartstatus) sechs weitere 1-Bit-Objekte (3 für Betriebsarten und 3 für Statusrückmeldungen).

Die 1-Bit-Objekte funktionieren folgendermaßen:

Wenn Sie eine „1“ auf eines der vier 1-Bit-Objekte setzen, wird die entsprechende Regelart aktiviert. Die „0“ hat keine Funktion.

1-Bit-Objektfunktion für Standby-Betrieb

Wenn Sie das 1-Bit-Objekt für den Standby-Betrieb ankreuzen, erhalten Sie zwei weitere 1-Bit-Objekte (Standby-Betrieb und Standby-Betrieb-Status) und Sie können nur das Signal „1“ über das Standby-Objekt senden, um den Standby-Betrieb zu aktivieren.
Wenn Sie diese Funktion nicht ankreuzen, müssen Sie ein „0“-Signal an alle drei Objekte (Komfortbetrieb, Economy Modus und Frost-/Hitzeschutzbetrieb) senden, um den Standby-Betrieb zu aktivieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?